Die Automobilindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, wobei elektronische Komponenten eine zentrale Rolle bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge und der zunehmenden Elektrifizierung von Fahrzeugen spielen. Würth Elektronik befasst sich aktiv mit dem Design, der technischen Unterstützung, der Produktion und dem Vertrieb von passiven elektronischen Komponenten für die Automobilindustrie.
Das Engagement von Würth Elektronik erstreckt sich auf die Bereitstellung umfassender Lösungen für den Automobilsektor. Das Unternehmen bietet ein breit gefächertes Portfolio, darunter Induktivitäten, Gleichtaktdrosseln, Transformatoren und vieles mehr. Die Produktpalette ist auf die sich weiterentwickelnden Bedürfnisse der Automobilindustrie ausgerichtet und stellt sicher, dass sowohl kundenspezifische Lösungen als auch Standardprodukte von der Stange zur Verfügung stehen.
Der Geschäftsbereich Automotive, der sich auf kundenspezifische Lösungen konzentriert, ist aktiv an der Entwicklung und Produktion von Stabkerndrosseln, Gleichtaktdrosseln, Leistungsinduktivitäten und Transformatoren beteiligt. Vor allem das Produktangebot an Transformatoren wurde erweitert, um der zunehmenden Elektrifizierung in Fahrzeugen gerecht zu werden. Mit der Umstellung von Batteriesystemen auf höhere Spannungen ist die Nachfrage nach Transformatoren und Isolationsprodukten für die Gewährleistung der Schaltungs- und Anwendersicherheit entscheidend geworden.
Während das Standard-Produktmanagementteam für die Automobilindustrie verschiedene Projekte bearbeitet, leistet die iBE-Gruppe, insbesondere im Bereich der kundenspezifischen Induktivitäten im Automobilbereich, einen wichtigen Beitrag. Das Team widmet sich der Entwicklung und Herstellung von Schlüsselkomponenten wie Stabkerndrosseln, Gleichtaktdrosseln, Leistungsinduktivitäten und Transformatoren.
Der jüngste Fokus auf Ringkerntransformatoren spiegelt den Bedarf der Industrie an Komponenten wider, die für Gate-Treiberschaltungen, Wechselrichter, DC/DC-Stromversorgungen, On-Board Charging (OBC) und die Signalübertragung des Batteriemanagementsystems (BMS) geeignet sind. Da die Elektrifizierung weiter voranschreitet, bereitet Würth Elektronik auch die Einführung der spulengewickelten Transformatorentechnologie vor, die es dem Unternehmen ermöglicht, ein breiteres Spektrum an Transformatortopologien zu bedienen.
In Erwartung der wachsenden Anforderungen des Automobilmarktes plant Würth Elektronik, seine Produktionskapazitäten um die Technik der gewickelten Spulentransformatoren zu erweitern. Diese Erweiterung wird die Integration von Flyback-, LLC-, Half-Bridge- und Full-Bridge-Transformator-Topologien ermöglichen, um Sicherheitsaspekte im Zusammenhang mit steigenden Batteriespannungen in Fahrzeugen zu berücksichtigen und mehrere Ausgänge in einem einzigen Gehäuse unterzubringen.
Durch die Zusammenarbeit mit Experten wie Jose Rocamora erforscht das Unternehmen ständig neue Wege für Innovationen und ist bestrebt, in den kommenden Jahren innovative Lösungen auf den Markt zu bringen.
Der Aufstieg der Elektrofahrzeuge (EVs) ist nichts weniger als revolutionär. Um mit dem Irrglauben aufzuräumen, dass Elektrofahrzeuge unerschwinglich sind, muss man sich die bemerkenswerte Kostensenkung der letzten 3-5 Jahre vor Augen führen. Die durchschnittlichen Kosten für ein Elektroauto sind erheblich gesunken, wodurch diese Fahrzeuge für eine breitere Verbraucherbasis zugänglich geworden sind.
Der Automobilmarkt bietet nun eine Vielzahl von E-Fahrzeugmarken und -modellen, die den Verbrauchern eine Reihe von Optionen bieten, die ihren Vorlieben und Bedürfnissen entsprechen. Die Verbesserung der Batterietechnologie hat die Reichweite von E-Fahrzeugen erheblich verlängert. Die heutigen Modelle haben eine praktische Reichweite von 300 bis 400 Meilen mit einer einzigen Ladung, was eine beträchtliche Verbesserung gegenüber den Beschränkungen von vor ein paar Jahren darstellt.
Die rasanten Fortschritte in der EV-Technologie machen diese Fahrzeuge erschwinglicher, effizienter und attraktiver für die Verbraucher. Die Komponenten von Würth Elektronik sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Wandels und tragen zur Entwicklung und Verbreitung zukunftsweisender Automobillösungen bei.
Während sich die Automobilindustrie weiterentwickelt, bleibt Würth Elektronik an vorderster Front, treibt Innovationen voran und gestaltet die Zukunft der Elektromobilität. Mit seinem Bekenntnis zu Spitzenleistungen und der Ausrichtung auf die dynamischen Bedürfnisse des Marktes ist das Unternehmen bereit, eine entscheidende Rolle bei der laufenden Elektrifizierungsrevolution zu spielen.
Normen, Selbsterklärungen, Zertifikate... wir geben einen Überblick
Weiterlesen
Entdecke, wie elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) unsere moderne Welt sicher und störungsfrei macht – Ein Blog, der Licht ins Dunkel der EMV bringt!
Weiterlesen
Es ist das Jubiläum der WE-PD-Speicherdrosseln
Weiterlesen