Blog

Electronics Insight
02. Februar 2022
Lesezeit: 5 Min.

Kurzhubtaster - Eine Berührung, welche die Welt in Gang setzt

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Person, die auf einer Computertastatur tippt

Ob Sie es glauben oder nicht, Schalter sind ein wichtiger mechanischer Bestandteil der meisten elektronischen Anwendungen. Es gibt Leistungs- und Signalschalter in vielen verschiedenen Ausführungen zum Öffnen und Schließen eines Stromkreises.

Schalter können so offensichtlich sein wie ein Ein/Aus-Wippschalter, um die Stromversorgung eines Produkts zu steuern, oder ein Reset-Tastschalter, der im Inneren des Geräts versteckt ist.
 

Zu den Arten von Schaltern gehören:

  • Drücken – Kurzhub-, Druck-, Detektor-aster
  • Schnappen - Mikro
  • Schieben - Eintauchen, Schieben
  • Rotierend - Rotierend, Kodierer
  • Umschalten - Wippe
  • Benutzerdefiniert beleuchtet


Hervorzuheben ist der Kurzhubtaster

Kurhubtaster sind Signalschalter, die zum Öffnen oder Schließen eine Betätigung erfordern. Beim Betätigen wird die innere Kuppelstruktur des Schalters gedrückt, der Stromkreis geschlossen und somit das Signal zur definierten Funktion gegeben. Um eine hohe Qualität zu erreichen, müssen Kurzhubtaster einer Vielzahl von Anwendungen und Zyklen standhalten. Sie öffnen/schließen in einem Signalstromkreis und werden oft als harte Taster bezeichnet - oder als mechanische Schalter mit hörbarer Betätigung.

Würth Elektronik führt eine Vielzahl von Kurzhubtastern für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Unsere Taster werden strengstens geprüft und weisen aufgrund der automatisierten Fertigung eine enge Toleranz auf.
 

Weitere Produktvorteile sind:

Wenn Sie mehr über die verfügbaren Kurzhubtaster erfahren möchten, können Sie sich den Online-Katalog ansehen.

 

Klicken Sie hier für das Video über Kurzhubtaster

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten