Blog

Electronics Insight
17. Februar 2022
Lesezeit: 4 Min.

LEDs: Immer innovativ. Qualität sichern.

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Nahaufnahme von bunten LED-Lichtern

Ob Sie sich dessen bewusst sind oder nicht, LEDs spielen eine große Rolle in Ihrem Leben. Es gibt sie in einer Vielzahl von Farben und Größen. Wenn Ihr elektronisches Gerät eine Kontrollleuchte hat, ist diese mit großer Wahrscheinlichkeit eine LED.

Umfassende LED –Anwendungen, die aber nicht beschränkt sind auf:

  • Büroautomatisierung
  • Signale
  • Gartenbau
  • Weiße Ware
  • Industrielle Ausrüstung
  • Hintergrundbeleuchtungen

Der weit verbreitete Einsatz von LEDs bedeutet auch, dass die Herstellung und das Design von LEDs den Innovationen des Marktes folgen müssen. Der Trend in der Elektronik geht zu immer kleineren Geräten, was einen Bedarf an kleineren Bauteilen mit sich bringt. Würth Elektronik hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Herausforderung anzunehmen.

WL-SMCW und WL-SMCD

Die LED- Serien WL-SMCW und WL-SMCD von Würth Elektronik wurden entwickelt, um mehr Flexibilität für Miniatur- und tragbare Geräte zu ermöglichen. Diese superflachen LEDs sind 40 % dünner und entsprechen dennoch dem Industriestandard in Form und Grundfläche. Sie haben eine typische Höhe von 0,2 mm und bieten eine angenehme Helligkeit. Diese Linie ist Teil unseres Chip-LED-Angebots oder besser bekannt als PCB-LEDs. Der Chip wird von einem Epoxy-Guss umschlossen. Mit dem Chip-LED-Gehäuse können wir die sehr kleinen Größen (0603, 0805, 1206) und eine Vielzahl von Höhen herstellen.

Verfügbare Farben:

  • Superrot
  • Bernstein
  • Rot
  • Gelb
  • Hellgrün
  • Grün
  • Blau

Gold macht's besser

WL-SMCW-LEDs verwenden eine Goldbeschichtung für die Kontaktpads. Die meisten LEDs auf dem Markt verwenden eine Zinn-Beschichtung. Die Kontaktpads sind in 3 Schichten aufgebaut: Basis, Unterplattierung und Deckschicht. Die Basis- und Unterschicht sind branchenweit Standard. Die meisten Hersteller arbeiten mit den gleichen Materialien, der Unterschied liegt jedoch in der Deckschicht.

Typischerweise wird Zinn (Sn) verwendet. Es ist billiger, was bei den Kosten hilft, aber die Zuverlässigkeit und Leistung sind nicht so gut wie bei Gold oder Silber. Die Vergoldung ermöglicht eine bessere Leitfähigkeit und einen geringeren Widerstand. Vergoldung und Versilberung hat eine bessere Lötbarkeit, Leitfähigkeit und keine Probleme mit Oxidation

Qualität und Stabilität in einem Bin

Wenn Sie große Mengen an LEDs bestellen, ist es wichtig, sicherzustellen, dass das Produkt in allen Geräten gleich funktioniert. Stabilität ist der Schlüssel, besonders wenn Sie teure Artikel produzieren. Eine Möglichkeit, dies zu kontrollieren, ist die Beständigkeit des Binnings.

Würth Elektronik LEDs werden nach sehr engen Bins sortiert. Jede LED-Rolle hat nur einen Bin und wir mischen die Bins nicht.

Weitere Informationen über LEDs und mögliche Anwendungen finden Sie in unserem Webinar über Infrarot- und Photodetektoren.

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten