Seminaranmeldung

Seminaranmeldung

Seminare für Entwickler von Entwicklern

Ja, ich möchte an einem Seminar von Würth Elektronik teilnehmen. Hierzu melde ich mich verbindlich an.

Nach dem Ende der Anmeldefrist erhalte ich eine Anmeldebestätigung mit einer detaillierten Agenda und einer Anfahrtsskizze zugesendet.

Hinweis: Bitte geben Sie Ihre Daten unter Beachtung der Groß-und Kleinschreibung an und verwenden Sie keine Abkürzungen.

Durch das Anklicken der Schaltfläche zur Anmeldung für ein Seminar werden persönliche Daten an den Seminar-Organisator übermittelt. Bei Seminaren in Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen können diese Daten auch an diese weitergegeben werden. Mit der Anmeldung willigt man ein, dass die Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG oder verbundene Schwester-Unternehmen sowie bei gemeinsam veranstalteten Seminaren auch die Partnerunternehmen die angegebenen Daten zu Werbezwecken verwenden dürfen. Die Einwilligung kann jederzeit, auch bezüglich Werbemaßnahmen durch Partnerunternehmen, per Mitteilung an datenschutz@we-online.de widerrufen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass für Werbemaßnahmen, die Partnerunternehmen trotz des Widerrufs durchführen, keine Haftung übernommen wird.