Presse

Herzlich Willkommen im Pressebereich von Würth Elektronik

Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.

Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.

28. Mai 2024
Bauelemente

Acht neue Bauformen der extrem effizienten Induktivitätenserie

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Schwarze Bauteile WE-XHMI auf weißem Hintergrund

Würth Elektronik erweitert Hochstrom-Speicherdrossel-Angebot

Waldenburg, 28. Mai 2024 – Zu den fünf existierenden Bauformen der SMT-Speicherdrossel WE-XHMI von Würth Elektronik kommen acht weitere hinzu. Die kompakten und dabei enorm effizienten Induktivitäten zeichnen sich durch ihre hohe Strombelastbarkeit bis 56 A Sättigungsstrom und die Bewältigung hoher transienter Stromspitzen aus. Dies qualifiziert sie in besonderer Weise für die Anwendung als DC/DC-Wandler in Netzteilen, Point-of-Load-Wandler und Hochstromfilter sowie für den Einsatz in Industriecomputern, Mainboards und Grafikkarten.

Die bisher einzige gemoldete Flachdrahtinduktivität im Bereich Power Magnetics ist nun auch in den Bauformen 4020, 4030, 4040, 5020, 5030, 5050, 7030 und 7070 verfügbar. Damit ist die Serie zusätzlich auch in kleineren Bauformen erhältlich, und mit den Größen 70xx wird eine Lücke im bisherigen Portfolio geschlossen. Mit den neuen Bauformen wurde der Produktionsprozess weiter optimiert, was zu einer deutlichen Verbesserung der elektrischen Eigenschaften RDC, Isat und Ir führt.

Die nach AEC-Q200 qualifizierte WE-XHMI Serie kann bei Betriebstemperaturen von –40 °C bis +125 °C eingesetzt werden und deckt eine Induktivitätsspanne von 0,15 bis 33 µH bei maximalen Strömen von 56 A ab.

Vorteil von Flachdrahtspulen

Durch den Einsatz der Flachdrahtinduktivität WE-XHMI kann eine Verbesserung von Wirkungsgrad und Effizienz durch sehr geringen Widerstand in der Wicklung erreicht werden. Die Bauweise als Flachdrahtspule mit einem Kompositkernmaterial sorgt für äußerst geringe Kupferverluste und ein stabiles Verhalten bei Temperaturschwankungen. Darüber hinaus führt die Verwendung von Flachdraht zu einer Verringerung des Skin-Effekts, da er bei gleichem Querschnitt eine größere Oberfläche aufweist.

Alle Bauformen der SMT-Speicherdrosseln sind ab sofort ohne Mindestbestellmenge ab Lager verfügbar. Kostenlose Muster für Entwickler werden gestellt.

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Pressekontakte

Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?

Elektronische und Elektromechanische Bauelemente

Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com

Leiterplatten                                                                                                      

Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com

Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com

Unternehmensinformationen zum Download

Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung




Bildmaterial zum Download

Publikationen

Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial

  • Fachbücher

    Unser Wissen und Know-how haben wir in verschiedenen Fachbüchern festgehalten. 

  • Application Notes

    Praxisnahe Application & Design Notes vom Elektronikexperten inklusive Hilfestellung zu Schaltplänen, EMV, Reference Notes und technischem Support

Würth Elektronik Blog

Würth Elektronik Blog

Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.

Das könnte Sie auch interessieren