Person vor einem Laptop mit News auf dem Bildschirm

Presse

Herzlich Willkommen im Pressebereich von Würth Elektronik

Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.

Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.

09. Februar 2023
Bauelemente

Space-saving Solution for Circuit Isolation

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Vier Bauelemente mit jeweils acht Füßchen stehen auf weißem Hintergrund

Würth Elektronik stellt zweikanaligen Optokoppler Phototransistor WL-OCPT vor

Waldenburg, 9. Februar 2023 – Würth Elektronik hat ihre Optokoppler-Produktfamilie WL-OCPT mit der Bauform DIP 8 erweitert. Damit stehen nun zweikanalige Optokoppler Phototransistoren zur Verfügung. Diese Bauform ist durch zwei LEDs am Eingang und zwei Phototransistoren am Ausgang charakterisiert, weshalb auch zwei separate Stromkreise mit einem Bauteil gesteuert werden können. WL-OCPT mit acht Kontakten zeichnet sich durch ein stabiles Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (Current Transfer Ratio, CTR) im gesamten Betriebstemperaturbereich (-55 bis +110°C) aus. Die DIN-EN-60747-5-5-zertifizierten Bauelemente haben eine Isolationsspannung von 5000 V. Die maximale Kollektor-Emitter-Spannung beträgt 80 V, der maximale Durchlassstrom liegt bei 60 mA.

Die Optokoppler von Würth Elektronik eignen sich zur optischen und platzsparenden galvanischen Trennung in Netzteilen und Ladegeräten, Computern, Mikroprozessoren, instrumentellen Anwendungen, Maschinen, Amperemetern oder Smart-Meter-Applikationen. Das Binning der zweikanaligen WL-OCPT reicht von 130 bis 400 Prozent CTR, getestet bei einem Eingangsstrom von 5 mA und einer Kollektor-Emitter-Spannung von 5 V. Je nach Land-Pattern auf dem PCB sind die DIP 8-Gehäuse der Optokoppler in den Leadframe-Varianten Standard, M, S und SL verfügbar. Um beste Lötbarkeit zu garantieren, wurden die Leadframes aus Kupfer gefertigt.

Wie alle anderen Optokoppler der WL-OCPT-Serie sind die DIP 8-Varianten ab sofort ohne Mindestbestellmenge ab Lager verfügbar. Entwickler erhalten kostenlose Muster auf Anfrage.

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Pressekontakte

Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?

Elektronische und Elektromechanische Bauelemente

Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com

Leiterplatten                                                                                                      

Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com

Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com

Unternehmensinformationen zum Download

Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung




Bildmaterial zum Download

Publikationen

Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial

  • Frau blättert in einem Fachbuch von Würth Elektronik

    Fachbücher

    Unser Wissen und Know-how haben wir in verschiedenen Fachbüchern festgehalten. 

  • Hand zeigt auf Tablet, welches von einer anderen Person gehalten wird

    Application Notes

    Praxisnahe Application & Design Notes vom Elektronikexperten inklusive Hilfestellung zu Schaltplänen, EMV, Reference Notes und technischem Support

Kollege betrachet Bauteile durch Lupe

Würth Elektronik Blog

Würth Elektronik Blog

Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.

Das könnte Sie auch interessieren