Presse

Herzlich Willkommen im Pressebereich von Würth Elektronik

Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.

Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.

04. September 2024
Bauelemente

Reproduzierbare Übertragungsqualität für Hochfrequenzleitungen

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

WR-SMA

Würth Elektronik präsentiert lötfreie Koaxialbuchsen

Würth Elektronik erweitert seine SMA-Steckverbinderfamilie für Hochfrequenzanwendungen um WR-SMA PCB Solderless. Der lötfreie Ansatz ermöglicht eine schnelle und einfache Montage ohne Beschädigung der Leiterplatte. Neben dem vereinfachten Installationsprozess, der keine Lötausrüstung verlangt, lassen sich die lötfreien SMA-Steckverbinder mehrfach verwenden, wodurch sie sich für das Prototyping oder für temporäre Einsätze eignen. Dadurch stellen sie eine erschwingliche Lösung für effizientes Testen dar. Größter Vorteil dieser Buchsen: Dadurch, dass am Signal-Pin kein Lötzinn verwendet werden muss, lässt sich eine reproduzierbare Anschlussqualität erreichen und eine Impedanzstreuung durch die Lötpastenmenge vermeiden.

Anders als bei Marktbegleitern, hat sich Würth Elektronik bei der Steckverbinderfamilie für eine Ausführung in Messing statt in Edelstahl entschieden, was bei gleicher elektrischer Leistung einen Preisvorteil darstellt. Die Verschraubung oder Klemmbefestigung mit Schrauben stellt eine mechanisch sehr robuste Verbindung dar. Praktischer Nebeneffekt: Die lötfreien Koax-Steckverbinder ermöglichen einfache Reparaturen und einen problemlosen Austausch im Feld, ohne dass spezielle Werkzeuge oder Kenntnisse erforderlich sind. Die SMA-Buchsen eignen sich sowohl für Strip- als auch für Multistrip-Leitungen und koplanare Wellenleiter.

Da die SMA-Schnittstelle der Norm MIL-STD-348 entspricht, für 50 Ohm ausgelegt ist und bis zu 27 GHz unterstützt, eignen sich die lötfreien Koax-Steckverbinder besonders für Hochfrequenz-Leiterplattenanwendungen, die Präzision erfordern. Die Verbinder empfehlen sich für Testgeräte oder Messplatinen und für Anwendungen mit einer Betriebstemperatur von -65 °C bis hin zu +165 °C.

Entwicklerinnen und Entwickler, die diese Steckverbinder beispielsweise in Telekommunikations-, Breitband- und antennenbezogene drahtlose Anwendungen oder Prüfgeräten einsetzen wollen, können von Würth Elektronik kostenlose Muster beziehen.

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Pressekontakte

Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?

Elektronische und Elektromechanische Bauelemente

Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com

Leiterplatten                                                                                                      

Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com

Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com

Unternehmensinformationen zum Download

Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung




Bildmaterial zum Download

Publikationen

Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial

  • Fachbücher

    Unser Wissen und Know-how haben wir in verschiedenen Fachbüchern festgehalten. 

  • Application Notes

    Praxisnahe Application & Design Notes vom Elektronikexperten inklusive Hilfestellung zu Schaltplänen, EMV, Reference Notes und technischem Support

Würth Elektronik Blog

Würth Elektronik Blog

Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.

Das könnte Sie auch interessieren