Wireless Connectivity & Sensors
More than you expect - Wir unterstützen Sie mit unserem technischen Support und mit unseren Services
Der Aufbau einer Funk- oder Sensorapplikation benötigt ein breites Fachwissen und passende Design-In Tools, um einen enormen Zeitaufwand in der Entwicklung zu vermeiden. Als Partner für Funktechnologien und Sensorik stehen wir Ihnen gerne mit unserem technischen Support oder den folgenden Services unterstützend zur Seite:
Jetzt kostenlos herunterladen
IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!
Um die Benutzerfreundlichkeit für die Entwickler zu gewährleisten, sind alle unsere SDKs auf der GitHub-Plattform verfügbar. Bitte besuchen Sie die Würth Elektronik eiSos GitHub-Seite, um die neuesten Versionen unserer SDKs zu finden.
Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren Seite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.
Die Sensoren von Würth Elektronik bieten fortschrittliche Sensorfunktionen für jede Embedded-Anwendung. Die eingebaute digitale Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration mit den gängigsten Host-MCUs über serielle Standard-Kommunikationsschnittstellen wie I²C. Dies ermöglicht auch die vollständige Konfiguration und Steuerung des Sensors über Software, die auf der Host-MCU läuft.
Das Sensoren Software Development Kit (SDK) ist ein Satz von Software-Tools, die eine schnelle Software-Integration von Würth Elektronik eiSos-Sensoren in die Anwendungssoftware auf der Host-MCU ermöglichen. Es besteht aus einer Reihe von plattformunabhängigen Treibern für die Sensoren und Beispielanwendungen, die auf der Raspberry Pi Plattform entwickelt und in C geschrieben wurden.
Genauere Informationen finden Sie im Sensor SDK Handbuch.
Das "ACC V3" ist ein Tool zum Update und zur Konfiguration bestimmter Funkmodule. Zu den unterstützten Funktionen gehören das Suchen und Hochladen neuer Firmwares sowie die Änderung der verfügbaren Konfigurationsparameter. Es ermöglicht dem Benutzer die volle Kontrolle über alle unterstützten Produkte.
Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Der Adrastea Commander ist eine einfache PC-Software, die eine vollständige Steuerung des Adrastea-I Cellular Moduls. Dieses Tool bietet eine intuitive grafische Benutzeroberfläche, die es dem Benutzer ermöglicht, mit dem Adrastea-I zu interagieren und die Syntax und Semantik zu verstehen.
Der Adrastea Commander funktioniert sofort mit dem Adrastea-I EV-Kit. Diese ermöglichen ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen des Adrastea-I Cellular Moduls.
Das AT commander tool ist eine einfache PC-Software, die eine vollständige Steuerung des Calypso Wi-Fi-Moduls über die AT-Befehlsschnittstelle ermöglicht. Dieses Tool bietet eine intuitive grafische Benutzeroberfläche, die es dem Benutzer ermöglicht, mit dem Calypso zu interagieren und die Syntax und Semantik der AT-Befehlsschnittstelle zu verstehen.
Das AT commander tool funktioniert sofort mit dem Calypso-Evaluierungsboard. Dieses Tool zusammen mit dem Calypso-Evaluierungsboard ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen des Calypso-Wi-Fi-Moduls.
Calypso Firmware Over The Air (FOTA) - Dies ist das Firmware-Update-Paket für das Calypso Wi-Fi Modul. Das Calypso Wi-Fi Modul bietet sichere Over-the-Air-Firmware-Updates, um ein einfaches Aktualisieren der Firmware im Feld zu ermöglichen. Das Update-Paket enthält die Modul-Firmware, das Service Pack, den Root-Zertifikatskatalog und die Dateien für den On-Board-Webserver. Es wird empfohlen, immer die neueste Version der Firmware zu verwenden. Eine Anleitung zum Aktualisieren der Firmware auf dem Calypso Wi-Fi-Modul finden Sie im Kapitel "Firmware-Update".
Um Geräte sicher mit jeder Cloud-Plattform zu verbinden, wird eine auf X.509-Zertifikaten basierende Authentifizierung verwendet. Diese Methode erfordert die Erstellung von Zertifikaten für jedes Gerät. Um ein einfaches Prototyping zu ermöglichen, kann das Certificate Generator Tool von Würth Elektronik eiSos verwendet werden. Dieses Tool erstellt alle Zertifikate, die für den Start erforderlich sind. Es ist wichtig zu beachten, dass die von diesem Tool erzeugten Dateien nur für Evaluierungszwecke bestimmt sind.
Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Der Wireless M-BUS Analyzer ist ein Werkzeug zum Empfangen und Analysieren von drahtlosen M-Bus-Telegrammen, die der EN 13757-4:2013 entsprechen und von Geräten mit der Rolle "Zähler" oder "Sonstige" gesendet werden. Er unterstützt sowohl unverschlüsselte als auch verschlüsselte Telegramme (unterstützte Verschlüsselungsmodi sind: 0, 5, 7) gemäß der OMS-Spezifikation Vol2 V4.1.0 (Entwurf Juni 2016) und EN13757-3:2013.
Die Datensätze in den Telegrammen werden mit Hilfe des integrierten Parsers im Klartext dargestellt, was die Interpretation eines Telegramms stark vereinfacht. Eine Überprüfung der Konfigurationseinstellungen oder z.B. der Zählerstände kann somit einfach durchgeführt werden.
Der Wireless M-BUS Analyzer ist ein hervorragendes Werkzeug zur Analyse von Fehlern und der Funkreichweite von M-Bus Geräten. Dank der vereinfachten Darstellung und einer integrierten Logging-Funktion können die Daten auch zu einem späteren Zeitpunkt ausgewertet werden.
Die Software funktioniert nur in Verbindung mit einem lizenzierten USB-Dongle AMB8665-AT2. Dieser USB-Dongle dient als Empfänger für die Telegramme der Zähler und unterstützt den S-, T- und C-Mode.
Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Der wichtigste Vorteil von Bluetooth® LE-Verbindungen ist meist eine mobile App. Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und auch eine Basis für Ihre eigene App.
Proteus-I Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Proteus-I über Funk mit Hilfe eines Smartphones und der Nordic Semiconductor nRF Toolbox App upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-I Handbuchs.
Proteus-II Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Proteus-II über Funk mit Hilfe eines Smartphones und der Nordic Semiconductor nRF Toolbox App upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-II Handbuchs.
Proteus-III Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Proteus-III über Funk mit Hilfe eines Smartphones und der Nordic Semiconductor nRF Toolbox App upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-III Handbuchs.
Proteus-III-SPI Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Proteus-III-SPI über Funk mit Hilfe eines Smartphones und der Nordic Semiconductor nRF Toolbox App upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-III-SPI Handbuchs.
Proteus Windows 10 Software Development Kit (SDK) - Dieses Programm demonstriert, wie die in Windows 10 integrierten Runtime Funktionen benutzt werden können, um ein Proteus Bluetooth Low Energy Funkmodul zu scannen, sich mit diesem zu verbinden und Daten auszutauschen. Weitere Informationen finden sich in der readme.md Datei im Github Repository.
Setebos-I Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Setebos-I über Funk mit Hilfe eines Smartphones upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-III Handbuchs, da Setebos-I den Proteus-III Bootloader nutzt.
Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Thyone-I Firmware Update Image - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Thyone-I über UART mit Hilfe eines Windows-PCs upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im Kapitel „Firmware Update“ des Thyone-I Handbuchs.
Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Dieses Programm ermöglicht das Firmware update eines Thyone Funkmoduls über die UART Schnittstelle. Hierzu werden exklusiver Zugriff auf UART RX, TX RTS und CTS über einen COM Port des Windows PCs benötigt. Die Firmware für das Thyone sind im Download enthalten und können mit wenigen Mausklicks auf dem Thyone Funkmodul installiert werden welches am PC angeschlossen ist. Detailinformationen zum Thema Firmwareupdate sind Teil des entsprechenden Kapitels im Produkthandbuch.
Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.
Die Würth Elektronik Navigations- und Satellitensoftware, kurz WENSS, ist ein einfaches PC-Tool zur Interaktion mit den EV-Boards der Würth Elektronik eiSos Positionierungsmodule über die UART-Schnittstelle. Es ermöglicht:
Der Wirepas Module Commander ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die eine vollständige Steuerung des Wirepas-Moduls über seine Befehlsschnittstelle ermöglicht. Dieses Tool bietet eine intuitive grafische Benutzeroberfläche, die es dem Benutzer ermöglicht, mit dem Funkmodul zu interagieren und das Kommunikationsprotokoll zwischen dem Modul und dem angeschlossenen Host zu verstehen.
Der Wirepas Module Commander zusammen mit dem Wirepas-Modul ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen des Wirepas-Mesh-Netzwerks.
Die beste Funklösung für Sie - wir passen unsere Standard-Firmware Ihren Bedürfnissen an und vereinfachen Ihren Entwicklungs- und Produktionsprozess. Wählen Sie zwischen den folgenden Optionen:
Holen Sie sich jedes Modul ohne WE Firmware, um Ihre eigene Lösung darauf zu bringen.
Ein Firmware-Freeze garantiert ein statisches Verhalten des Moduls und keine Veränderung des Moduls.
Ein vollständig kundenspezifisches Produkt, bei dem Ihre spezielle Anwendung auf dem Modul implementiert ist. Dies kann erfordern, dass Würth Elektronik eine Designberatung anbietet und das Produkt ist nicht ab Lager verfügbar.
Thread | MIOTY | Zigbee | RS485 / CAN | Bluetooth® Mesh | Anwendung auf dem Funkmodul | SPI / I²C | Schalterstatus | Sensorenmessung
Wir passen unsere Standard-Firmware an Ihre Anforderungen an, was Ihren Produktionsprozess vereinfacht.
Erfahren Sie alles über die Funktionen unserer Funkmodule und Sensoren
Wir unterstützen Sie gerne beim DesignIn unserer Funkmodule und Sensoren und stellen Ihnen in unseren benutzerfreundlichen Handbüchern detailierte Informationen zur Verfügung. Wir gehen auf die verschiedenen Features ein, geben hilfreiche Informationen zur Verarbeitung auf der Platine und geben Ihnen zusätzliche Informationen beispielsweise zur idealen Verwendung einer Antenne mit an die Hand.
Dadurch können Sie sich schnell ein Bild machen über den Leistungsumfang unserer Funkmodule und Sensoren.
Laden Sie sich in unserem Online-Shop das passende Handbuch ganz einfach auf der Produktseite herunter.
Sparen Sie sich Zeit, Geld und Nerven bei der Zertifizierung Ihrer Anwendung mit unseren vorzertifizierten Funkmodulen
Ein Produkt, das weltweit auf den Markt gebracht werden soll, muss die Zertifizierungskriterien eines jeden Landes erfüllen, in dem es vermarktet werden soll.
Es gibt keine weltweite Zertifizierung, die für alle Länder gilt. In dieser Übersicht sehen Sie, welche Zertifizierungen für Ihre Applikation notwendig sind.
Für Produkte, die auf dem europäischen Markt vertrieben werden, ist die CE-Kennzeichnung erforderlich. Der Hersteller bringt die CE-Kennzeichnung nach Erfüllung der Funkanlagenrichtlinie (RED). Die Prüfungen können entweder durch den Hersteller selbst oder durch ein akkreditiertes Labor durchgeführt werden. Als Selbsterklärung ist der Hersteller verantwortlich für die Konformität des Produkts mit den gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.
In Nordamerika benötigen Produkte mit drahtloser Technologie eine FCC-Zertifizierung erforderlich. Eine Zertifizierung durch eine geprüfte Behörde mit Messungen ist zwingend erforderlich.
Für alle anderen Märkte gelten nationale Vorschriften.So erfordert beispielsweise die Einführung eines Produkts in Kanada oder Japan eine ISED- oder ARIB-Zertifizierung. Die meisten Länder sind nahe an CE oder FCC. Fristen, Anforderungen und Messungen können sich jedoch unterscheiden.
Diese stützen sich, ähnlich wie andere nationale Vorschriften, auf die bestehenden Zertifizierungsstellen, so dass nur ein geringer zusätzlicher Prüfaufwand erforderlich ist.