Würth Elektronik bietet eine umfangreiche Auswahl an Modellen und Tools für die Verwendung in LTspice. Modelle und Bibliotheken für unsere Produkte finden Sie direkt in LTspice, auf den Produktseiten unserer Website oder im Abschnitt Bibliotheks-Downloads auf dieser Seite.
Wenn Sie LTspice öffnen, stehen Würth Elektronik-Bauteile für Sie bereit. Überspringen Sie das Suchen, Herunterladen und Installieren von LTspice-Dateien!
Würth Elektronik-Modelle finden Sie an einem von zwei Orten in LTspice: In den eingebauten Standard-Bauteilbibliotheken oder im Komponentenverzeichnis "Contrib".
Wichtiger Hinweis: Anfang 2023 wurde eine neue Version von LTspice veröffentlicht, die sich auf die Installation und das Aktualisieren von Modellen auswirkt. Die Anweisungen auf dieser Seite beziehen sich auf LTspice-Versionen 17.1 oder höher.
Zugang zu den Bibliotheken, der Umgang mit Updates und andere nützliche Informationen
Für einfache Bauteilmodelle bietet LTspice Standardbibliotheken für Kondensatoren, Induktivitäten, Ferritperlen sowie Widerstände, Dioden, Mosfets und BJTs. Diese Modelle verwenden das Standard-Ersatzschaltbild für das jeweilige Bauteil. Diese Modelle garantieren die höchste Simulationsgeschwindigkeit.
Das "Contrib"-Verzeichnis in der LTspice-Komponentenbibliothek ist ein Ort, an dem Autoren ihre Modelle direkt in LTspice einbinden können. Es ist nach Hersteller sortiert, und innerhalb unseres Wurth-Ordners ist die Organisation nach Produkttyp gegliedert, um das Auffinden des benötigten Modells zu erleichtern. Für die meisten Produkte gibt es ein Symbol pro Serie. Die spezifische Teilenummer wird durch Rechtsklick auf das Symbol ausgewählt, nachdem es im Schaltplan platziert wurde.
Wir haben die meisten unserer Komponentenbibliotheken direkt in LTspice integriert und werden dort auch weiterhin Modelle hinzufügen. Um die LTspice-Bibliotheken zu aktualisieren, wählen Sie "Komponenten aktualisieren" im Menü "Tools", um Ihr LTspice-Programm und die Bibliotheken zu aktualisieren (oder "Sync Release" in älteren LTspice-Versionen).
Unsere Modellbibliotheken können auch dann von unserer Website heruntergeladen werden, wenn Sie aufgrund der IT-Sicherheitsrichtlinien Ihres Unternehmens oder anderer technischer Probleme die Funktion "Komponenten aktualisieren" (oder "Sync Release" in älteren LTspice-Versionen) nicht verwenden können. Bitte besuchen Sie auch unsere Website, wenn Sie das Modell nicht direkt in LTspice installiert finden. Eine Anleitung zur Installation und Verwendung der Modelle finden Sie im Dokument "Using the LTspice Model Libraries".
Hinweise zur Verwendung und Aktualisierung der Würth Elektronik-Bibliotheken, einschließlich der eingebauten Standardkomponentenbibliotheken, der Modelle im Contrib-Verzeichnis und der Modelle von unserer Website. User Guide jetzt herunterladen.
Hinweise zur Verwendung und Konfiguration der LTspice-Modelle der flexiblen Transformatoren, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können, indem die Wicklungen in einer Konfiguration verbunden werden, die die gewünschte Transformatorvariante ergibt. User Guide jetzt herunterladen.
Holen Sie sich die kompletten Bibliotheken unserer verschiedenen Produkteinheiten
Stand Mai 2022
Anwendungsbezogene Schaltpläne, Dateien, Videos und Informationen
Erfahren Sie, wie Sie das EMV-Verhalten einer MEMS-Sensoranwendung simulieren können. Dieser Artikel beschreibt die Verwendung einer LTspice LISN-Schaltung mit einem Buck-Coverter zur Bewertung von Störspannungen und die Verwendung von Plot-Einstellungen zum Vergleich der simulierten Ergebnisse mit den Grenzwerten für leitungsgebundene Emissionen nach EN 55022.
Darüber hinaus werden Abschwächungstechniken zur Verringerung der EMI demonstriert, und es wird gezeigt, wie die Simulation mit Laborergebnissen verglichen wird.
Normalerweise konzentriert sich die Simulation auf die funktionalen Aspekte eines elektronischen Geräts, aber mit ein wenig Übung kann ein einfaches und kostenloses Tool wie LTSPICE zur Simulation des EMV-Verhaltens eines beliebigen Geräts verwendet werden. Dieses aufgezeichnete Webinar mit seinen Simulationen demonstriert die Verwendung der LTSPICE Komponentenbibliotheken von Würth Elektronik, um EMV-Probleme bereits in den Simulationsschritten zu lösen, bevor sie tatsächlich auf Ihrer Leiterplatte auftreten.
Mit ein wenig Theorie und direkter Anwendung in LTSpice können Benutzer:
Schnelle Informationen für fleißige Ingenieure
Lorandt verwendet eine einfache LC-Filter-Simulation, um den Einfluss der parasitären Effekte eines realen Kondensators zu erklären. Auch die Spannungsabhängigkeit der Kapazität wird berücksichtigt (DC-Bias). Die Kapazitätswerte wurden aus dem Online-Tool REDEXPERT bei der Spannung ausgelesen, die in der Simulation verwendet wird. Auf diese Weise können reale Filter mit allen parasitären Effekten simuliert werden.
Lorandt zeigt die Übereinstimmung der LAN-Transformator-Simulation mit der Messung.
Zusätzliche Materialien, die Ihnen bei Ihren Schaltungen und Simulationen helfen
Das LTspice XVII-Simulator-Buch
Das LTspice XVII-Simulator-Buch
Das Anwendungshandbuch für den LTspice XVII Simulator ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für Anfänger und fortgeschrittene Benutzer gleichermaßen. Anfängern bietet das Buch Anleitungen zu Installation und Updates, Dateitypen und Schaltungsbeispielen. Alle Benutzer werden die detaillierten Erklärungen zu den Editoren und Viewern, Simulationsbefehlen, Bauteilmodellen und deren Verwendung, Spezialfunktionen und sogar tiefer gehenden Themen wie der Modellierung von Induktivitäten und Transformatoren mit Sättigung zu schätzen wissen. Kostenloser Auszug und Bestellung des Buches
LTwiki
LTwiki ist eine Wiki-Seite, die sich mit LTspice, SPICE und elektronischen Simulationen beschäftigt. Die Themen reichen von FAQ's für Anfänger bis zu komplexen Themen wie Konvergenz oder CHAN-Modelle für Hysterese-Sättigung. Sie enthält auch ein großes Verzeichnis mit ansonsten nicht dokumentierten Funktionen, und viele Beispielschaltungen stehen zum Download bereit.
LTspice-Benutzer Gruppe
LTspice@groups.io ist ein beliebtes, unabhängiges Forum für die LTspice-Community, das 2002 ins Leben gerufen wurde. Mit über 40.000 Mitgliedern und 500-1000 neuen Beiträgen pro Monat bietet diese Gruppe Unterstützung für alle LTspice-bezogenen Fragen, einschließlich Simulationsfragen, Best Practices, Fehlerbehebung und sogar allgemeine Fragen zur Einrichtung.
SPICE3
LTspice basiert auf dem SPICE3-Kern. Die erste Version von SPICE wurde in den späten 1960er Jahren an der Universität Berkeley entwickelt. In den 1970er und 1980er Jahren wurden weitere Verbesserungen vorgenommen, die von SPICE1 zu SPICE2 und schließlich zu SPICE3 führten, das in der Sprache C geschrieben war. Daraus entwickelten sich viele SPICE-basierte Simulationsprogramme, darunter auch LTspice. Der Kern des SPICE3-Kerns ist auf der Website der Berkeley University zu finden: Spice - Berkeley University.
LTspice Demo-Schaltungen
Analog Devices bietet auf seiner Website eine umfangreiche Sammlung von Demonstrationsschaltungen zum kostenlosen Download an. Diese können einzeln oder gemeinsam als Zip-Download heruntergeladen werden. LTspice Demo-Schaltungen herunterladen.
LTspice Shortcuts
Es gibt viele Tastenkombinationen, mit denen Sie Ihre Schaltung einfacher und effizienter einrichten und simulieren können. Dieses Dokument bietet einen Überblick über die Tastenkombinationen für die Navigation, die Platzierung von Komponenten und die Anzeigeoptionen sowie über Punktbefehle, Suffixe, konstante Werte und Befehlszeilenschalter. Lernen Sie mehr über die Shortcuts.
LTspice ist eine beliebte, kostenlose Simulationssoftware von Analog Devices Inc., mit der das elektrische Verhalten einer Schaltung simuliert werden kann. Sie wird sowohl von Fachleuten als auch von Amateuren verwendet und eignet sich gut für Schaltnetzteile und andere analoge Schaltungen. Sie verfügt über einen Schaltplan-Editor, einen elektronischen Schaltungssimulator und einen Wellenform-Viewer. Zu den Simulationsmodi gehören Transient, AC Analysis, DC Sweep, Noise, DC Transfer und DC Operating Point. Es bietet auch die Möglichkeit, nichtlineare magnetische Komponenten mit Hilfe einer kundenspezifischen Implementierung des CHAN-Modells effizient zu simulieren. LTspice ist eine der am einfachsten zu bedienenden SPICE-basierten Softwares und hat seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1999 eine treue Anhängerschaft.
LTspice Version 17.1 wurde im Jahr 2023 veröffentlicht. Sie bietet signifikante Unterschiede und Verbesserungen im Vergleich zu älteren LTspice-Versionen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.