Geräteentwickler stehen immer wieder vor der Herausforderung, die Bedienelemente an der Gehäusefront mit den USB-Anschlüssen an der Geräterückseite platzsparend, kostengünstig und ohne Minderung der Signalqualität zu verbinden. Daher werden im Gehäuseinneren die Platinen in der Regel mit Flachbandleitungen verbunden.
Bei der einfachen Signalweiterleitung von einem USB auf eine Flachbandleitung koppeln vom Stromleiter häufig Gegentaktstörungen in die Datenleitungen ein. Durch zwei zusätzliche Masseadern gelingt es, die Gegentaktstörungen in Gleichtaktstörungen zu wandeln, welche sich mit einem Datenleitungsfilter eliminieren lassen. In Kombination mit den Vorteilen der SKEDD Technologie lassen sich sehr kostengünstige und wartungsfreundliche Anbindungen an USB-Anschlüsse realisieren.
Herunterladen: ANE014