Dr. Richard Blakey - Modelling and Simulation Manager, Technical Marketing & Digital Design-In
Dr. Richard Blakey
Licht und Bestrahlung, LED
16. Februar 2022
Lesezeit: 10 Min.

Vorteile von LED-Beleuchtung in Gartenbauanwendungen

Neuste AppNotes

Ein Mann steht neben einem Horticulture Schrank

Die rasanten Fortschritte bei der Entwicklung und Herstellung von LEDs haben die Lücke zu herkömmlichen, auf Entladungen basierenden Beleuchtungstechnologien geschlossen und stellen nun eine wirtschaftliche Alternative zu HID-Lichtquellen dar, insbesondere für hochwertige Nutzpflanzen, die von einigen als "eine monumentale Veränderung" bezeichnet wird. Bei einer optimalen Betriebstemperatur, einer durchdachten Stromversorgung und einer optimierten spektralen Abgabe können LED-Lichtquellen mit HID-Lichtquellen konkurrieren und werden diese in naher Zukunft übertreffen. Würth Elektronik bietet das WL-SMDC SMD Mono-Color Ceramic LED Waterclear LED-Programm an. Der WL-SMDC-Bereich wurde um die Wellenlängen 450 nm (Deep Blue), 660 nm (Hyper Red) und 730 nm (Far Red) erweitert, die auf die Absorptionsspektren photosynthetischer Pigmente optimiert wurden. Zusätzlich zu den bestehenden Produkten der WL-SMDC, WL-SMTC, WL-SUMW und WL-SIMW ist eine Vielzahl von Kombinationen möglich, die auf die jeweilige Zielpflanze abgestimmt werden kann.

 

Herunterladen: ANO003

Neuste AppNotes