Dominik Köck - Product Manager Optoelectronics, Productmanagement eiPal
Dominik Köck
Licht und Bestrahlung, LED
16. Februar 2022
Lesezeit: 10 Min.

Desinfektion mit UV-C LEDs

Neuste AppNotes

Eine Hand greift nach einer Leiterplatte mit LEDs

Durch die jüngste COVID-19-Pandemie ist der Bedarf an Desinfektionstechnologien in die Höhe geschnellt. Eine dieser Technologien ist die Desinfektion mit UV-C-LEDs. Desinfektion mit UV-C-LEDs kann helfen, die Verbreitung von Viren wie dem Corona-Virus, aber auch vieler anderer Keime zu reduzieren. In dieser Application Note wird erklärt wie die Desinfektion mit UV-C-Strahlung funktioniert, sowie Beispielsimulationen gezeigt wie Desinfektion erreicht werden kann. Da UV-C-Strahlung Augen sowie Haut schädigen kann, werden auch Sicherheitsaspekte angesprochen.

 

Herunterladen: ANO008

Neuste AppNotes