Dr.-Ing. Heinz Zenkner; José Martos
Induktivitäten, RF & Wireless Communication
11. Juli 2023
Lesezeit: 10 Min.

Einführung in Hochfrequenz-Induktivitäten

Neuste AppNotes

ANP074

HF-Induktivitäten finden in einer Vielzahl von Branchen Anwendung, von Verbraucherprodukten bis hin zu hochspezialisierten wissenschaftlichen Applikationen. Das Einsatzspektrum von HF-Induktivitäten reicht dabei von der Resonanzabstimmung, über die Impedanzanpassung, die Filterung und sogar das Dämpfen von hochfrequenten Überschwingern bei elektronischen Schaltvorgängen. Ein großer Markt ist heute ihr Einsatz in drahtlosen Geräten wie Tablets, aber auch in neuen Produkten wie IoT-Geräten. Zu den spezielleren Anwendungen gehören Radar, GPS und Testgeräte. Würth Elektronik eiSos bietet ein komplettes Sortiment an HF-Spulen als Teil des umfangreichen Portfolios an elektronischen Bauteilen, die für eine Vielzahl von Frequenzen und Anwendungen geeignet sind. In der AppNote ANP074 werden die wichtigsten Eigenschaften von HF-Induktivitäten, die verschiedenen Typen und Merkmale der HF-Induktivitäten-Serien von Würth Elektronik sowie deren Einsatzmöglichkeiten erläutert.

 

Inhalt:

  • Merkmale von HF-Induktivitäten (Induktivitätswerte, Toleranz, Eigenresonanz, Güte, DC-Widerstand, Nennstrom))
  • Technologien (Herstellungsmethoden verschiedener Typen)
  • Anwendungen (Oszillator- und Bias-Schaltungen, Passive Filter und Anpassungsschaltungen, Bias-Tee, Resonanztransformator, VCOs)

 

Herunterladen: ANP074

Neuste AppNotes