Adrian Stirn; Dr.-Ing. Heinz Zenkner
EMV Bauelemente, EMV
22. September 2023
Lesezeit: 10 Min.

EMV-Konformität für CE von Elektronikprodukten 1 & 2

Neuste AppNotes

Magi3C_Multi_Color_LED_Driver_1780050_NP_1878_Bearbeitet

Elektrische und elektronische Produkte dürfen in der Europäischen Union grundsätzlich nur dann verkauft werden, wenn sie den Kriterien der „CE“-Kennzeichnung entsprechen. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).

Die Europäische Union hat für einen freien Warenverkehr im EU-Gebiet einen Satz an Richtlinien erlassen, der Mindestanforderungen an ein Produkt stellt. Die Konformität wird durch die „CE“-Kennzeichnung bestätigt. Für die Elektromagnetische Verträglichkeit gilt die „EMV-Richtlinie für Geräte ohne Funkeigenschaften“ 2014/30/EU. Deutschland hat diese Norm 2016 mit dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ (EMVG) in nationales Recht umgesetzt. Die EMV-Experten Dr. Heinz Zenkner und Adrian Stirn von Würth Elektronik haben dazu eine AppNote in zwei Teilen (ANP105 und ANP106) verfasst, die umfassend den Weg zur „EMV-Konformität für CE von Elektro- und Elektronikprodukten“ beleuchtet.

Teil 1 (ANP105) gibt einen Überblick über die für die CE-Kennzeichnung relevanten Normen und wie sie anzuwenden sind. Ein Ablaufdiagramm am Ende verdeutlicht auf grafische Weise die Vorgehensweise zum Erlangen der CE-Konformität.

 

Inhalt ANP105:

  • Relevante Normen zur CE-Kennzeichnung
  • Umsetzung in nationales Recht (EMVG) und Geltungsbereich
  • Zweck der Normen und Normenkategorien
  • Welche Normen betreffen mein Produkt und was ist, wenn es keine Produktnorm dafür gibt?
  • Wie muss ein Gerät geprüft werden?
  • Verantwortung für die CE-Kennzeichnung und Hersteller-Definition
  • Konformitätserklärung – Inhalt und Unterzeichnung

 

Herunterladen: ANP105

 

Teil 2 (ANP106) spielt am Beispiel eines handelsüblichen Notebooks die zivilen EMV-Prüfungen durch und erläutert die Besonderheiten bei den Prüfvorgängen. Dabei zeigt sich, dass eine intensive Vorbereitung des Produkts sinnvoll ist, um die benötigten Monitoring-Funktionen und Betriebsmodi des Prüflings effektiv prüfen zu können. Die Einhaltung der EMV-Anforderungen verringert Funktionseinschränkungen bei den Geräten im Feld und reduziert Geräteausfälle durch Störfestigkeitsprobleme.

 

Inhalt ANP106:

  • EMV-Prüfungen – Herangehensweise und Überblick
  • Beschreibung des Prüflings am Beispiel eines Notebook-Computers
  • Störaussendungsprüfung nach CISPR 32
  • Störfestigkeitsprüfung nach DIN EN 55035:
  • gegen ESD, elektromagnetische Felder, schnelle Transienten, Stoßspannungen, leitungsgeführte Störgrößen

 

Herunterladen: ANP106

Teilen auf:

Neueste Beiträge

Über unsere Autor:innen

Profilbild: Adrian Stirn - Technical Lead EMC-Laboratory

Adrian Stirn

Technical Lead EMC-Laboratory

Unser Autor

Profilbild: Dr.-Ing. Heinz Zenkner - Technisches Marketing, Applicaton Engineering

Dr.-Ing. Heinz Zenkner

Technisches Marketing, Applicaton Engineering