Adrian Stirn - Technical Lead EMC-Laboratory
Adrian Stirn
EMV, Data & Signal Lines, Übertrager
16. November 2022
Lesezeit: 10 Min.

Gigabit-Ethernet-Schnittstelle unter EMV Gesichtspunkten

Neuste AppNotes

ANP116

In der Vernetzung von Büro- und Industrieumfeld hat sich Gigabit-Ethernet als Standard etabliert. Beim Design einer Gigabit-Ethernet-Schnittstelle jedoch kommen oftmals Fragen zum Schirmanschluss des Kabels und dem Design des Front-Ends auf, besonders in Hinblick auf die Masseverbindungen. Bei Recherchen im Internet lassen sich unterschiedliche Vorschläge zum Schirmanschluss finden, oftmals wird ein 1-nF-Y-Kondensator vorgeschlagen. Die Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit der Schnittstelle und das EMV-Verhalten wird jedoch nicht beschrieben. Würth Elektronik hat deshalb ein Referenzdesign entwickelt, um EMV-Aspekte detailliert messen zu können. Diese App Note basiert auf dem Referenzdesign und nimmt ausführlich das EMV-Verhalten der Gigabit-Ethernet-Schnittstelle bei verschiedenen Schirmanschlüssen und Konfigurationen unter die Lupe.  Darüber hinaus gibt die App Note Designempfehlungen anhand von umfangreichen Hardwaretests.

 

Inhalte:

  • Grundlagen Gigabit-Ethernet
  • Messungen im Zeitbereich
  • EMV-Evaluation des Referenzdesigns
    Störgrößen
    Störaussendung
    Störfestigkeit
  • Fazit und Designempfehlungen

 

Herunterladen: ANP116

Neuste AppNotes