RF & Wireless Communication, Radio Module
04. März 2022
Lesezeit: 10 Min.

UART-to-Wi-Fi brigde using Calypso

Neuste AppNotes

Calypso Bauteil auf weißem Hintergrund

Diese Application Note beschreibt eine spezielle Funktion des Calypso, den transparenten Modus. Diese Betriebsart setzt eine Applikation einer UART-to-Wi-Fi Brücke mit dem Calypso um. Ds Calypso wird hier entsprechend konfiguriert und kann so die transparenten UART daten in ein IP paket umwandeln und an einen TCP-Server, TCP-Client oder UDP-Endpunkt senden.
 

Herunterladen: ANR028

Tags:
#WiFi
Teilen auf:

Neuste AppNotes