Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) kann im weitesten Sinne als Oberbegriff für eine Reihe von Technologien definiert werden, die es Geräten ermöglichen, sich miteinander zu verbinden und zu interagieren. Interagierende Geräte, die Daten erzeugen, bilden die Grundlage für eine Reihe neuer Anwendungen. Die industrielle Automatisierung, das Gesundheitswesen, das intelligente Zuhause, intelligente Städte, intelligente Stromnetze und die intelligente Landwirtschaft sind einige der Bereiche, in denen das IoT erhebliche Vorteile bietet.
Das als "vierte industrielle Revolution" oder Industrie 4.0 bezeichnete industrielle IoT (IIoT) ist die Digitalisierung von Industrieanlagen und -prozessen, die Produkte, Maschinen, Dienstleistungen, Standorte und Arbeiter, Manager, Lieferanten und Partner miteinander verbindet. Die engere Vernetzung der digitalen Welt mit der physischen Welt der Maschinen hilft, höhere Produktivität, Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit zu erreichen.
Die Kernaufgabe jeder IoT-Lösung besteht darin, Daten aus dem Feld in die Cloud zu bringen, in der die Analyse der Daten den gewünschten Mehrwert für die Anwendung generiert. Diese Application Note zielt darauf ab, eine elegante Lösung vorzustellen, um diese Aufgabe auf Basis des Adrastea-I Cellular-Moduls zu erfüllen.
Herunterladen: ANR032