Timur Uludag - Product Manager, MagI³C Power Division
Timur Uludag
EMV, Data & Signal Lines, Digitale Isolatoren
06. November 2024
Lesezeit: 10 Min.

Digitale Isolatoren

Neuste AppNotes

ANS020

In industriellen Umgebungen ist häufig eine galvanische Trennung von Schaltungsteilen erforderlich. Mit kapazitiven digitalen Isolatoren lassen sich einfach Nutzsignale sicher und zuverlässig über eine Isolationsbarriere übertragen. Eine Beispielschaltung zeigt ihre Einsatzmöglichkeiten.

Zwei große Herausforderungen an die Elektronik in typischen Industrieumgebungen sind störungsfreie Datenkommunikation und die Sicherheit von Personen. Starke elektromagnetische Felder, Überspannungen, transiente Spannungen und hohe EMV-Störungen sind an der Tagesordnung.

Wenn beispielsweise die Temperatur eines Motors mit einem Thermoelement gemessen wird, entstehen Spannungen im Millivolt-Bereich. Werden diese Spannungen nun über eine Kabellänge von mehreren Metern zu einer zentralen Steuereinheit übertragen, die sich auf ein anderes Massepotential bezieht, wird das Messsignal durch die Potentialunterschiede verfälscht.

Wenn man die beschriebenen Phänomene zusammenfasst, ergeben sich die folgenden vier Herausforderungen:

  • Eine Sicherheitsbarriere zwischen gefährlichen Spannungen und einem Benutzer
  • Trennung von Masseschleifen zwischen räumlichen Stromkreisen
  • Minimierung von Gleichtaktstörungen
  • Störungsfreie Datenübertragung

Diese Application Note stellt ein leistungsfähiges, störsicheres Design in analoger Schaltungstechnik vor, mit dem sich beispielsweise in verteilten Industrieanlagen eine Spannungsmessung über größere Entfernungen durchführen lässt. Die Schaltung umfasst einen Sender und einen Empfänger, die über eine verdrillte Zweidrahtleitung verbunden und mit kapazitiven digitalen Isolatoren voneinander galvanisch entkoppelt sind.

 

Herunterladen: ANS020

Teilen auf:

Neuste AppNotes