Radio Module
19. Februar 2025

Die ersten Schritte mit Zephyr® zur Entwicklung eigener Funkmodul-Firmware

Neuste AppNotes

anr035-orthosie-i-integration-in-raspberry-pi

Zephyr® OS ist ein Betriebssystem für Mikrocontroller, das von der Linux® Foundation

vertrieben wird und in vielen Endgeräten zum Einsatz kommt. Dieses Betriebssystem enthält Funktionen wie Multithreading und dynamische Speicherzuweisung. Es unterstützt außerdem verschiedene Funkstacks und bietet viele Funktionen zur Nutzung externer elektronischer Komponenten wie Sensoren, Funkmodule und Displays.

Neben den Funkmodulen mit integrierter Firmware bietet Würth Elektronik eiSos auch verschiedene

BYOF (build your own firmware) Varianten an. Diese Funkmodule enthalten keine Firmware und eignen sich daher hervorragend, um optimierte kundenspezifische Lösungen für spezielle Anwendungen zu entwickeln.

Um die integrierten Zephyr® Stacks und Features auf der Würth Elektronik eiSos Funkmodul-Hardware nutzen zu können, hat Würth Elektronik eiSos die Hardwarebeschreibung ihrer BYOF Module in das Zephyr® SDK integriert. Somit kann die gewünschte BYOF-Hardwareplattform während der Firmware-Entwicklung mit dem Zephyr® SDK einfach ausgewählt werden.

Herunterladen: ANR036

Neuste AppNotes