Power Supply, REDCUBE Terminal
10. Februar 2022
Lesezeit: 10 Min.

Press-Fit Technologie

Neuste AppNotes

Vier press fit Bauteile auf weißem Hintergrund

Als lötfreie Verbindungstechnik bietet die Einpresstechnik vielfach eine attraktive Alternative zur einfachen Löttechnik. Eine effektive elektrische Pressverbindung entsteht durch Einpressen eines Stiftes in das metallisierte Durchgangsloch einer Leiterplatte und - im Zuge des Kaltschweißprozesses - durch die Erzeugung einer gasdichten elektrischen Verbindung.

 

Die Durchkontaktierung für ein Einpress-System erfolgt im Wesentlichen in der gleichen Weise wie die Löcher für die Aufnahme von Bauteilen für das THT-Löten. Somit sind keine Änderungen im Prozess der Leiterplattenherstellung erforderlich. Das Einpress-System zeichnet sich gegenüber dem Lötsystem dadurch aus, dass es nicht nur eine elektrische Verbindung, sondern auch eine besonders starke mechanische Verbindung zwischen den eingesetzten Bauteilen und der Leiterplatte herstellt.

 

Herunterladen: Press-Fit

Neuste AppNotes