Das Ziel des Fachbeitrags „Characterization of different cable ferrite materials to reduce the electromagnetic noise in the 2 – 150 kHz frequency range” ist es, die Performance von Kabelferriten aus Nanokristallin im Vergleich zu traditionellen Materialzusammensetzungen zu bestimmen. Die beschriebenen Messergebnisse weisen darauf hin, dass das neue Material eine größere Dämpfung bei geringeren Frequenzen bietet.
Zum Fachbeitrag.
Weitere Informationen zur Schirmung bei 5G Anwendungen
Weiterlesen
Verschiedene Absorberfolien werden anhand der Kopplung zwischen zwei Antennen charakterisiert
Weiterlesen
Verschiedene Materialzusammensetzungen basierend auf Glasfaser in Kombination mit leitfähigen Materialien werden beschrieben
Weiterlesen