Die Erwärmung von Bauteilen ist eine zentrale Frage bei jedem Design. Oft ist es der Fall, dass die Erwärmung der Applikation so niedrig wie möglich gehalten wird. Die Werte im Datenblatt zu interpretieren ist oft nur schwer möglich, da eine detaillierte Beschreibung des Messaufbaus oft fehlt oder nur mangelhaft beschrieben ist. Um mehr Transparenz in dieses Thema zu bekommen hat die Würth Elektronik eiSos beschlossen die Erwärmung anhand des Standards IEC 62024-2-2020 von nun zu definieren. Somit kann bei Interesse detailliert und transparent kommuniziert werden, wie die Werte ermittelt und definiert werden.
In diesem Webinar zeigen wir Ihnen:
In Partnerschaft mit DigiKey Electronics.
Präsentation Definition der Bauteilerwärmung von Speicherinduktivitäten in Schaltreglern