26.03.2024
Webinaraufzeichnung
Deutsch

Simulation von Gleichtaktdrosseln in QUCS und LTspice®

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

In diesem Webinar wird gezeigt, wie man Gleichtaktdrosseln, die eine wesentliche Komponente zur Filterung von Gleichtaktstörungen in Elektronik darstellen, in den Simulationstools QUCS und LTspice® verwenden kann. Mit Hilfe von LTspice® wird veranschaulicht, wie gemessene Streuparameter dieser Bauteile in bestehende Schaltungen eingebunden werden können. Verglichen werden die Ergebnisse mit den auf einem Ersatzschaltbild basierenden Modellen aus der Standardbibliothek. Außerdem wird gezeigt, wie mit Hilfe einer speziellen Schaltung auch 4-Port Simulationen unter LT-Spice durchgeführt werden können. Mit Hilfe eines Templates im Simulationstool QUCS wird gezeigt, wie sich verschiedene Parameter von Gleichtaktdrosseln aus den gemessenen Streuparametern berechnen lassen.

 

Herunterladen:

QUCS_4-Port_Template_V2.0

LTSPICE_Linefilter

LTSpice_4-Port_Comparison

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten