25.10.2019
Tutorial
Deutsch

#askLorandt erklärt: Wie Superkondensatoren im industriellen Umfeld bestmöglichst eingesetzt werden

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Um Superkondensatoren im industriellen Umfeld nutzen zu können muss die nutzbare Spannung gegenüber der relativ niedrigen Nennspannung (~2,7V) erhöht werden. Durch den Aufbau einer Superkondensatorbank kann dies realisiert werden. Um diese Bank zu laden und die Ausgangsspannung stabil zu halten, benötigt es eine gewisse Infrastruktur. Ein möglicher Aufbau wird in diesem Video gezeigt und erklärt.

ApplicationNotes:

Wie verwendet man Superkondensatoren?

Superkondensatoren – Ein Leitfaden für den Design-In Prozess

Hier geht es zu den Magi³C.

Weitere Infos zu den LEDs.

Mehr über Wireless Power gibt es hier.

Folgt @askLorandt auf Twitter, besucht seine Website und vernetzt euch über LinkedIn mit ihm.

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten