Weltanschauung & Religion

Familienzeit und berufliche Verpflichtungen – es muss eine Balance gegeben sein

Kurzvorstellung:

  • Toby
  • Projektmanager 
  • Wie er mit einer großen Familie und Arbeit zurechtkommt

 

"Es muss ein Gleichgewicht geben" 

Mann steht vor einer weißen Wand und lächelt in die Kamera

Interview

Fragen und Antworten aus dem Gespräch mit Toby

Toby: An manchen Tagen kann es sich nach viel anfühlen, aber wir kennen große Familien. Wir glauben an alle Lehren der Heiligen Schrift und daran, dass die Anzahl der Kinder, die wir haben, dem Willen Gottes entsprechen sollte. Er hat meine Frau Crystal und mich mit 3 Mädchen und 4 Jungs gesegnet, die uns auf Trab halten, uns aber auch viel Freude bereiten.


Toby: Manchmal sind die Dinge ein bisschen chaotisch, aber eigentlich decken wir jegliche Alltagssituationen ab; Manchmal gibt es viel Trubel und Lärm.... und manchmal ist das Haus viel zu ruhig, und ich muss herumgehen und sehen, was alle machen. Alles in allem ist es ein glücklicher Haushalt.


Toby: Crystal ist eine wunderbare Ehefrau und Mutter. Sie ist eine Vollzeitmutter, die zu Hause bleibt, sich um die Kinder kümmert und versucht, mit der Wäsche, dem Geschirr, den Terminen und so weiter Schritt zu halten. Es ist jedoch nicht verwunderlich, dass es manchmal zu Situationen kommt, in denen die Mutter physisch nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Würth Elektronik unterstützt Familien und berücksichtigt die persönliche Situation und ist flexibel bei der Arbeitszeit und/oder im Homeoffice. Das Unternehmen bietet hervorragende Leistungen, die für eine Familie sehr hilfreich sind. Im vergangenen Sommer veranstaltete die Würth Elektronik auch einen Familienabend mit Hot Dogs und Hüpfburgen.


Toby: Wir hören oft den Satz "billiger im Dutzend", aber ich sage dir , Kinder essen nicht weniger, wenn die Familie wächst und sie selbst wachsen. Wir kaufen oft gebraucht und neigen dazu, Dinge selbst zu reparieren, wenn wir können. Die Aufstiegsmöglichkeiten bei Würth Elektronik ermöglichten es mir, eine wachsende Familie weiter zu unterstützen. Aber am Ende ist es Gott, der für uns sorgt, und wir haben immer genug.


Toby: Meine Familie und mein Glaube helfen mir zu definieren, wer ich bin. Kann es Konflikte zwischen Familie und Beruf geben? Sicher. Manchmal muss die Zeit für die Familie für wichtige berufliche Verpflichtungen geopfert werden, aber es muss einen Ausgleich geben. Würth Elektronik unterstützt jedoch seine Mitarbeiter und hat mein Familienleben in den 10+ Jahren, in denen ich hier arbeite, unterstützt. Vielen Dank, Würth Elektronik.


"Eines der Dinge, die ich immer so faszinierend fand, ist, dass jedes Kind eine ganz eigene Persönlichkeit hat.  Hier ist unser ganz persönlicher bunter Mix:"

Unsere 12- jährige Tochter ist sehr speziell und methodisch. Sie ist freundlich und findet schnell Freundschaften, liest und singt gerne.

Unser 11- jähriger Sohn er ist ruhig und wissbegierig. Er ist Tüftler und Leser, liebt es zu kochen und zu backen.

Unsere 9- jährige Tochter hat eine interessante Persönlichkeit.  In Menschenmengen ist sie ruhig und schüchtern. Aber zu Hause oder in einer komfortablen Umgebung ist sie ein regelmäßiger Kracher - unverblümt, lustig und spritzig, und niemand hinterfragt ihre Stimmung, weil sie immer offensichtlich ist. Sie kann hervorragend mit Babys umgehen, ist effizient und äußerst aufmerksam.

Unser 8- jähriger Sohn er ist extrem kontaktfreudig. Er liebt es, Menschen zu treffen und mit ihnen zu interagieren.  Er ist ein Witzbold, hat eine überragene Fantasie und hört selten auf zu reden. Interessanterweise ist er sehr sensibel, lässt es sich aber normalerweise nicht anmerken.

Unsere 5- jährige Tochter ist sehr nett, liebevoll und zärtlich, aber manchmal auch ein bisschen spritzig.  Sie hat ein ansteckendes Lachen und ist sehr athletisch und flink, aber man findet sie oft mit Puppen spielen, während sie singt.

Unser 3- jähriger Sohn  ist fast immer fröhlich.  Er liebt es, mit seinen Geschwistern zu spielen und findet in allem Humor. Er ist fasziniert von Ausrüstung, Werkzeugen, Dreck und davon, mir überall hin zu folgen. Er neigt auch dazu, an ungewöhnlichen Orten stecken zu bleiben.  Es ist nicht verwunderlich, wenn eines der anderen Kinder kommt und ruft: "Mama!  (oder Papa!)  Lars steckt fest!"

Unser 3 Monate alter Sohn ist vielleicht das schönste Baby, das du je gesehen hast. Er sitzt ruhig und zufrieden da und beobachtet das Geschehen um sich herum und lächelt jeden an.