Würth Elektronik Kondensator
Großes Portfolio ab Lager verfügbar
Würth Elektronik Kondensator
Großes Portfolio ab Lager verfügbar
Würth Elektronik hat sein Kondensatoren-Portfolio erweitert. Einen Überblick über unsere aktuellen, ab Lager verfügbaren, Technologien finden Sie in der Grafik. Weitere Details (z.B. zu den Produktserien, Eigenschaften, Merkmale, Anwendungen, usw.) zu jeder Produktfamilie finden Sie im Flyer oder beispielsweise weiter unten. In unserem Flyer finden Sie auch Informationen zu unseren Serviceleistungen.
Produktserien
Eigenschaften
Eigenschaften
Folienkondensatoren besitzen eine gute Stromtragfähigkeit und keine Spannungsabhängigkeit wie beispielsweise die MLCCs mit dem DC-Bias-Verhalten. Der ESR-Wert ist niedrig, was beispielsweise im Vergleich zu den Elektrolytkondensatoren ein wesentlicher Faktor in DC-Link Anwendungen sein kann. Zusätzlich weisen Folienkondensatoren eine gute Langlebigkeit durch die selbstheilende Eigenschaften auf.

Konstruktion
Konstruktion
Anhand des Bildes wird die innere Struktur unserer Folienkondensatoren am Beispiel unserer Serie WCAP-FTX2 (X2-Kondensator) ersichtlich. Unsere Folienkondensatoren bestehen aus gewickelten metallisierten Kunststofffolien. An diesen Wickel werden die Pins kontaktiert und anschließend mittels eines Epoxidharzes in einer Kunststoffbox verschlossen.

Anwendungsbeispiele





Messungen
Redexpert
Messungen
Redexpert
Mit der Hilfe von REDEXPERT finden Sie den passenden Kondensator basierend auf Ihren technischen Anforderungen. Das Tool unterstützt beispielsweise mit Messwerten für Kapazität, Impedanz, ESR und Verlustfaktor (DF). Die Fähigkeit, einzelnen Komponenten miteinander hinsichtlich der Messwerte vergleichen zu können, ermöglicht eine komfortable Bauteilauswahl.
Webinar
Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz
Webinar
Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz
Kondensatoren machen etwa 2/3 aller passiven Bauelemente aus. Sie speichern Energie im elektrischen Feld und werden somit für viele verschiedene Anwendungen zur Spannungsstabilisierung oder Filterung eingesetzt. Allerdings gibt es vom MLCC bis zum Superkondensator große Unterschiede in Hinblick auf den physikalischen Aufbau, Einsatzbereiche, die Art und Weise wie die Bauteile altern und welche Abhängigkeitseffekte entstehen. Daher werden wir in diesem Webinar die gängigen Kondensatortechnologien vorstellen und auf einige Besonderheiten im Hinblick auf die Endanwendung hinweisen.

Application Notes und Dokumente
Video
FAQ Folienkondensatoren
Die Zertifizierungen finden Sie im Produktdatenblatt auf Seite zwei.
Für X/Y-Sicherheitskondensatoren finden Sie Zertifizierungsinformationen im PDF auf der Online-Plattform REDEXPERT.
Diese befinden sich am rechten Ende der Tabelle unter der Spalte „Zertifikate“ und können heruntergeladen werden.
Das Dokument mit allen Werten finden Sie auf unserer Website.
Sie können das Dokument auch herunterladen, indem Sie in unserem Download-Center nach „FIT“ oder „MTBF“ suchen.
Dieses Dokument enthält die FIT- (Failures in Time) und MTBF-Werte (Mean Time Between Failures), die für jede Serie basierend auf der elektrischen Belastung (angelegte Spannung bei Kondensatoren) und der angewandten Temperatur gemäß den Berechnungsmodellen von Telcordia SR-332 Ausgabe 3 berechnet werden können.
Nutzen Sie gerne das Inhaltsverzeichnis am Anfang des Dokuments, um zu den Werten für Kondensatoren zu gelangen.
WCAP-FTX2, WCAP-FTXX und WCAP-FTXH sind X2-Entstörkondensatorenserien und wurden speziell für den Einsatz in der vorgesehenen Position zwischen Phase (L) und Neutralleiter (N) gemäß IEC 60384-14 hergestellt und geprüft. Dies wird auch als „parallel zum Netz“ bezeichnet.
Einige Anwendungen, die als kapazitive Netzteile oder transformatorlose Netzteile bezeichnet werden, verwenden X2-Kondensatoren in Reihe zur Phase (L) und der Last. Diese Verwendung wird als „in Reihe mit dem Netz“ bezeichnet.
Für diese Anwendung müssen spezielle THB X2-Kondensatoren mit ausdrücklicher Bestätigung dieser Anwendung verwendet werden. Wir bestätigen dies für bestimmte Typen, indem wir im Datenblatt unter „Application“ „Across the mains or in series with the mains “ angeben. Würth Elektronik bietet X2 THB-Folienkondensatoren unter der Serie WCAP-FTXH an.
Die Folienkondensatoren WCAP-FTXX und WCAP-FTX2 sind als X2-Kondensatoren zu verwenden, wobei der Einsatz in Reihe zum Netz nicht zulässig ist. Dies gilt auch für die Bauelemente WCAP-FTXH, bei denen im Datenblatt unter „Application“ nur „across the mains“ angegeben ist.
![matallisierung-de matallisierung Folienkondensator Schaubild]()
Im Gegensatz zu anderen Kondensatortechnologien (z. B. MLCC) haben metallisierte Folienkondensatoren selbstheilende Eigenschaften.
Bei metallisierten Folienkondensatoren ist das Dielektrikum mit einer dünnen Schicht metallisiert. Das Dielektrikum der Kondensatoren ist nur wenige µm dick. Zusätzlich haben Polymere eine amorphe Struktur, die nicht homogen ist. Außerdem können mechanische Belastungen zu kleinen Defekten im Dielektrikum führen. Wird dann eine Spannung angelegt, die die Durchschlagsfestigkeit des Dielektrikums übersteigt, schlägt das Dielektrikum durch.
Der resultierende Lichtbogen führt dazu, dass die dünne Metallisierung verdampft.
Infolgedessen bleibt lokal kein leitfähiges Material übrig, sodass das Dielektrikum wieder isoliert. Dieses Phänomen wird in der folgenden Abbildung beschrieben: