10. Dezember 2024
Bauelemente

Verbindlich

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Trilogy of Connectors: Grundlagen, Spezifikationen, Anwendungen

Würth Elektronik Fachbuch über Steckverbinder in 4. Auflage

Das beliebte Fachbuch Trilogy of Connectors von Würth Elektronik ist in der 4. Auflage erschienen. Der bekannte Hersteller elektronischer und elektromechanischer Bauelemente für die Elektronikindustrie hat sein Standardwerk aktualisiert und komplett überarbeitet. Das Applikationshandbuch befasst sich ausführlich mit Grundlagen und aktuellen Trends zum Thema Steckverbinder.

Steckverbindungen sind unverzichtbare Bestandteile in der Elektronikindustrie. Funktionieren sie mechanisch und elektrisch nicht einwandfrei, sind sie eine potenzielle Fehlerquelle.  Trotz internationaler Bemühungen um Standards, wie beim USB-Stecker, gibt es immer noch viele verschiedene Varianten und Normen, was die Wahl des richtigen Produkts erschwert.

Wesentlich einfacher wird die Auswahl und Dimensionierung durch das Standardwerk Trilogy of Connectors, das nun in seiner 4. Auflage erschienen ist. Das Applikationshandbuch behandelt alle aktuellen Entwicklungen und Trends. Es bietet darüber hinaus eine Fülle von praktischen Informationen über verschiedene Steckertypen wie USB Typ C oder Power Delivery. Ein neu hinzugefügter Abschnitt befasst sich mit Steckverbindern für geschirmte Kabel und deren EMV-gerechte Auslegung.

Geblieben ist der übersichtliche Aufbau in drei Kapiteln:

  • In Kapitel 1 geht es um die grundlegenden Prinzipien von Steckverbindern: Funktion, Basismaterialien und Kontaktdesign. Hier können sich Entwicklerinnen und Entwickler auch über die verschiedenen Möglichkeiten der Montage auf Leiterplatten oder Kabeln informieren.
  • Mit den technischen Parametern von Steckverbindern sowie deren Charakterisierung befasst sich Kapitel 2.
  • Kapitel 3 beinhaltet praktische Anwendungsbeispiele und liefert eine Fülle von Ideen für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete.

Die Trilogy of Connectors ist in Englisch verfasst und wird ab Anfang 2025 auch als E-Book erhältlich sein. Das Buch kann ab sofort direkt bei Würth Elektronik bestellt werden: www.we-online.com.

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten