30. Oktober 2024
Bauelemente

Goldbeschichtung: besser für flexible Leiterplatten

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

WR-FPC Steckverbinder mit vergoldeten Kontakten

Würth Elektronik erweitert FPC-Steckerfamilie

Waldenburg, 30. Oktober 2024 – Die Auswahl an Steckverbindern für Flachbandkabel (FFC) und flexible Leiterplatten (FPC) von Würth Elektronik wird noch größer: Ab sofort hat der Hersteller elektronischer und elektromechanischer Bauelemente WR-FPC ZIF-Steckverbinder (Zero Insertion Force) mit Verriegelung im Angebot, deren Kontakte vergoldet sind. Gold über Nickel auf der Steckerleiste führt zu verbesserter elektrischer Leitfähigkeit, Verschleißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Zuverlässigkeit. Die neue Variante zielt vor allem auf den Anschluss flexibler Leiterplatten ab.

Die mechanischen Eigenschaften und die Polarität der goldbeschichteten Steckverbinder sind identisch mit der Standardserie mit Zinnbeschichtung. Es ist also keine Designänderung erforderlich. Neben einer besseren Leitfähigkeit und Signalqualität haben die FPC-Steckverbinder einen weiteren Vorteil:  FPCs haben in der Regel vergoldete Anschlüsse. Mit den neuen Verbindern lässt sich der Mix von Gold und Zinn im Übergangsbereich vermeiden. Gold und Zinn bilden eine elektrochemische Spannungsreihe, was Korrosion hervorrufen und die Lebensdauer der Verbindung einschränken kann. Es empfiehlt sich daher darauf zu achten, an den Kontaktflächen Gold mit Gold und Zinn mit Zinn zu kombinieren.

Die FPC-Steckverbinder mit vergoldeten Kontakten sind ab sofort verfügbar.

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten